如何针对 Stellaris 目标将 .out 转换为 .bin?

请教TI工程师,如何把用 CCS4.2 生成的 .out 文件转换为用于下载的 .bin 文件,以便用在 Stellaris 9000 系列 CPU 上?我正在使用 Windows XP 环境,看到有关这方面的其他工具或目标的信息,却未看到该环境及目标的任何信息。如果推荐的方法是 objcopy,对 Stellaris 实例来说应该使用哪些典型命令行选项来构建采样应用?

  • 请参考 Stellarisware/Board/EK-LM3Sxxx(任何评估套件)文件夹中的实例,并将其导入到 CCS4 中。所有这些实例在项目 propert>C/C++Build 中都有一个“Build”步骤,以用于生成 .bin 文件。

  • 你好,我用CCS5.2调试仿真C6747,如何产生下载用的dat文件呢,是在仿真的时候把内存拷贝下来吗,保存的时候有个偏移地址和长度,这两个参数是怎么看出来的。