很遗憾,LM4F没有EMAC+PHY,好像没什么特色了。
主频为什么做不高?人家都100多,还有比较关注LM发热问题有没有解决,LM6000不是一般的热,摸上去烫手,红外测55度以上,有点担心。
主频其实还是根据应用来的吧~ 以现有产品的外设,80MHz足够了,明年100+的估计跟着MAC+PHY一起就出来了
新的板子我有试过,不热的
主要是看您是什么样的应用了,如果对计算能力要求比较高的话,可以考虑C2000的MCU,这个主频可以做到300MHz。
如果有可能您亲自来测一下LM4F的发热量。
如果M4有100MHz以上的话,可以在LED广告屏行业替换掉部分的FPGA,本人是相当期待100MHz以上的主频,可惜了
作为用户,资源永远是不够的,因为终端产品的功能需求在不断发展。
不过,TI目前的M4,如果做为一个通用型的MCU,资源已经是很不错的了。