Other Parts Discussed in Thread: LM3S608
为了降低系统功耗,拟让系统处于深度睡眠状态,通过定时器定时唤醒,事务处理完毕后重新进入深度睡眠状态。
拟用方案是:配置定时器Timer1和定时器Timer2,使能定时器Timer1在深度睡眠状态下工作。事务处理放在Timer1中断处理函数中进行,处理完毕后使能Timer2,在Timer2定时器中断处理函数中进入深度睡眠状态。当Timer1定时器重新进入中断,唤醒MCU处理事务。
MCU: LM3S608,
开发平台IAR 5.5
下面为部分代码:
/*Timer1初始化*/
Timer1_Init(unsigned long ulSysClock)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);
SysCtlPeripheralDeepSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);
TimerConfigure(TIMER1_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER);
/* 定时器周期 */
TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, (ulSysClock/10));
/* 定时器优先级 */
IntPrioritySet(INT_TIMER1A, 5 << 5);
IntEnable(INT_TIMER1A);
TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
return 0;
}
/*Timer2定时器初始化为2个16位定时器,在Timer_B超时中断中进入深度睡眠,Timer_A另作他用*/
Timer2_init(unsigned long ulSysClock)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);
TimerConfigure(TIMER2_BASE,TIMER_CFG_16_BIT_PAIR | TIMER_CFG_A_PERIODIC | TIMER_CFG_B_ONE_SHOT );
/* 定时器A周期 */
TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 60000);
/* 定时器B周期 */
TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_B, 60000);
/* 定时器优先级 */
IntPrioritySet(INT_TIMER2A, 6 << 5);
IntPrioritySet(INT_TIMER2A, 1 << 5); //尝试更改次定时器的优先级,以及周期都不起作用
IntEnable(INT_TIMER2A);
IntEnable(INT_TIMER2B);
TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMB_TIMEOUT);
return 0;
}
/* Timer1中断处理函数 */
Timer1_ISR(void)
{
/* 清中断代码略 */
/*处理事务代码略*/
/*使能定时器2 TimerB*/
TimerEnable(TIMER2_BASE,TIMER_B);
}
/* Timer2中断处理函数 */
Timer2_B_ISR(void)
{
/* 清中断代码略 */
/* 进入休眠模式 */
DeepSleep();
}
/* 休眠 */
DeepSleep(void)
{
/* 设置深度睡眠标志位 */
g_ulSysDeepSleepModeFlag = 1;
/* 允许在深度睡眠模式下外设采用寄存器DCGCn配置时钟 */
SysCtlPeripheralClockGating(TRUE);
/* 置位DSLPCLKCFG寄存器中的IOSC位,将来进入深度睡眠模式后,系统时钟改由IOSC提供*/
HWREGBITW(SYSCTL_DSLPCLKCFG, 0) = 1;
SysCtlDeepSleep();
}
中断向量表配置正确,此处略。定时器1的使能和系统中断使能放在启动函数中,此处略。
现在的问题是:系统运行后,当执行完Timer2_B_ISR中的DeepSleep函数后,就再也无法唤醒了。(在Timer1_Isr中添加打印,控制台没有打印。),尝试更改过定时器的优先级,也没有用。
我还使能了一个GPIO中断以唤醒MCU。如果不在定时器Timer2_B_ISR中断中进入DeepSleep模式,而是通过控制台输入命令让系统进入深度睡眠模式,GPIO产生中断能够正常唤醒MCU。但在定时器中断中进入睡眠模式,GPIO产生中断也不能唤醒MCU。
请大家帮我看看到底是什么问题,谢谢!