EK-LM3S811的CCS调试库找不到



大家好!
我在用CCS5.1环境下,对EK-LM3S811进行hello例程操作,遇到了问题:
1. 我是采用import project将软件安装目录下的hello project导入到自己所建的文件;

                                            (1)                                                                                                                            (2)

2. 设置好compiler include options和linker File search Path,将安装目录都添加进去,如图(3)、(4)所示。

3.进行编译过程中,出现如下错误:

        我的疑问,明明再添加的文件夹下有drivers,并且可以找到display96x16x1.h,为什么它提示没有?
        好吧!如果这样的话,我把drivers下的display96x16x1.h拷贝到C:\ti\StellarisWare\driverlib下。同时修改头文件为: #include "driverlib/display96x16x1.h"。然后再进行,此时错误更多?

问题:(1)为什么在导入的过程中有那个warning?是不是这个造成下面的问题?
           (2)明明添加路径,并且有这个文件,它怎么提示找不到?
           (3)自己修改路径后,怎么这么多错误,如何解决?
自己是新手,麻烦大家看看,这问题怎么解决。谢谢了

  • 楼主,

        不知道你是用的那个版本的stellarisware,可以看看ARM Linker下面的File Search Path的路径和文件名对不对,因为我的stellarisware是

    StellarisWare\driverlib\ccs-cm3\Debug\driverlib-cm3.lib,其中\ccs-cm3和driverlib-cm3.lib跟楼主的不一样。楼主可以看看你的stellarisware实际文件的路径名和文件名是怎么样的。

  • 楼主:

    建议你在Link Lib的时候用绝对路径吧,这样会少很多麻烦,地址如上贴回复。

    c:\StellarisWare\driverlib\ccs-cm3\Debug\driverlib-cm3.lib