我的EK-LM3S811评估板被锁死,利用LM-FLASH不能 解锁怎么办?
对于LM3S1000、2000、3000、5000、6000、8000系列芯片,如果JTAG接口连接失效,则可以通过“Luminary Flash编程工具软件”来解锁。
对于LM3S100、300、600、800系列芯片,则有可能再也无法恢复。只能换片子了。
你用Jlink解锁试试看,多试几次,不保证一定成功,但有可能可以。
上面的哥们说得极是,600、800这些老片子锁了JTAG后就很难外部解锁了,所以如果要锁死JTAG口的话要留一个后门,如特定IO口的高低电平序列或UART的特定数据,在软件里进行处理判断,判断到是解锁命令就用程序把相关的GPIO设置回JTAG口,再把flash里的内容清除掉以防泄漏
学习,谢谢!