我公司采购的LM3S2B93-IQC80芯片,在应用过程中发现,串口使用过程中,在数据还没接收完的时候,标志位已置位。只能使用flow control模式实现
串口工作模式分为基本和FIFO模式,这两种模式是有些不同的。FIFO 模式是增强模式,更加适合做大数据传输,但使用前需要你们工程师仔细看数据手册。
你们也可以先使用普通模式,这样是最简单的,也是最直观的。
您指的数据还没接收完是什么情况?能具体说说吗?
另外,uart的FIFO接收中断是可设置1/8-7/8剩余产生中断,意思是当FIFO使用了1/8-7/8容量时产生中断。