那位大侠是否遇到过类似的问题,帮忙看下:
stellaris bootloader使用方式:1)通过跳转方式进行升级;2)通过外围强制触发信号,如外围引脚电平拉低(默认为PB4)
我选择的是第2种方式,通过以太网进行升级程序,但是始终不成功。还望高手进来指点下。。。
那位大侠是否遇到过类似的问题,帮忙看下:
stellaris bootloader使用方式:1)通过跳转方式进行升级;2)通过外围强制触发信号,如外围引脚电平拉低(默认为PB4)
我选择的是第2种方式,通过以太网进行升级程序,但是始终不成功。还望高手进来指点下。。。
楼主的问题太泛了,很难回答啊,楼主请具体描述下问题的现象和你的设置。
给楼主贴了一个BOOTLOADER的说明文档,希望能有帮助。
Richard Ma 你好:由于网络原因没有及时回您的信息,抱歉!
我想做一个以太网bootloader程序,当PB4为低电平时则进入引导并升级程序流程,若PB4没有按下进入用户程序执行。现在问题是bootloader跟上位机LM Flash Programmer通讯上即BOOTP没有问题,接下来就是LM Flash Programmer向下位机发送升级程序文件数据,我用抓包工具看到下位机bootloader并没有回复LM Flash Programmer。我想把代码上传,但是不知道为什么总是上传不成功。