扩展3.5"TFT触摸屏需要哪些技术指标,如何实现?
补充说明:(LM4F232H5QD为LCD屏分配IO口资源如下)
PD0:7为数据IO;
PK0:3为触控IO;
PK4:7分别为LRSTn、LCD_DC、LCD_RDn、LCD_WRn。
你的问题能描述的更详细一点吗?不太明白你说的问题
说明:
1、M4开发板的显示屏硬件已经搭建好(TFT3.5寸320*240触摸屏,型号:K350QVG-V1-F)
2、(LM4F232H5QD为LCD屏分配IO口资源如下)
问题1:LM4F232H5QD芯片能否支持该屏?
问题2:如果支持,程序实现应该注意哪些问题,有没有相关资料?
你用的什么IDE,如果是IAR的话,可以直接去示例程序中找到这款LCD的驱动
已经做为附件上传给你
你可以参考这个玩触摸屏
好,非常感谢您的支持!