请问LM3S的串口转以太的历程IP等信息是不是存储在一个没有内容的FLASH块里面,没有定下具体地址吧?
哪里的例程? 可否把例程上传上来? 这样做是可以的,可以指定在片内的存储地址,如果有外部FLASH的话,最好存在片外FLASH.
S2E开发板的历程
例子上传一下,看一下就明白.
TI 的例子stellarisware里的,是存放在MCU空置的FLASH_USER_REG0/1里面的,0x400F E1E0 在规格书的内部FLASH部分可以查看到
M3 Flash模块中有FLASH_USER_REGn寄存器,可以看做非易失性存储器,一次性写入,可以用于存储一些用户数据
楼主说的例子用了这些寄存器存储MAC地址,通常设备的MAC地址是固定不变且每个设备都唯一的。IP地址是通过DHCP自动分配的,通常网络中会有DHCP服务器分配IP地址等