最近在使用该款芯片的开发板做SSI测试,手册中看到TI 单次传输帧格式中,传完LSB后会多出一个SSICLK上升沿以便FIFO锁存数据。但实际开发板中输出的SSICLK并没有多一个SSICLK,请问手册中的描述是否正确?还是我的应用程序有问题?请教各位啦~
你在哪里看到描述是多出一个CLK用于FIFO锁存数据的?
没看到这个方面的描述呢
Triton Zhang 说: 你在哪里看到描述是多出一个CLK用于FIFO锁存数据的? 没看到这个方面的描述呢
在LM3S9B96的手册里呀,1楼的截图里就有描述哦,难道是我理解错了?如果没有多一个上升沿的话,那当这款芯片作为从机通讯时,是靠什么将采样到的数据锁存到FIFO中的呢?
不知道是不是贴主是参考的datasheet有点问题 建议查一下相关器件的原始英文datasheet
我这边看到的format是这样的
可以看到,最后没有贴主所说的上升沿