Other Parts Discussed in Thread: LM3S800
LM3S800 PWM,单步仿真时每次执行到PWMGenConfigure时程序就跑飞了
int main()
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);
SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1); // PWM时钟配置:不分频
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM); // 使能PWM模块
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); // PE0 PE1 配置为PWM功能
PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_2, PWM_GEN_MODE_UP_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC); // 配置PWM发生器2 | PWM_GEN_MODE_DBG_RUN
PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_2, SysCtlClockGet()); // 设置PWM发生器2的周期
PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_4, SysCtlClockGet()/2); // 设置PWM4输出的脉宽
PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_5, SysCtlClockGet()/2); // 设置PWM5输出的脉宽
PWMOutputState(PWM_BASE, (PWM_OUT_4_BIT | PWM_OUT_5_BIT), true); // 使能PWM4和PWM5的输出
PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_2); // 使能PWM发生器2,开始产生方波
while(1);
}