给TI的CortexM4建议

TI新的M4有很多亮点。价格诱人,给力的软件库。解决了M3上的很多小Bug.硬件上还内置了EEPROM。

但个人认为以下还需要改善

1.和M3一样原厂没写入Unique ID,不方便软件加密。

2.PWM还是16位,而运动控制应用需要24位以上。

3.RAM过小,32K不够用。

3.主频,以TI的实力300都有可能的啊,怎么才80M,难道是顾及自家的C2000DSP。置少也得120+吧

什么时候能推个 128K Flash,64K RAM,4个32bitPWM,CAN,150Mhz的片子,我想用它专做控制,另找一片ARM做接口。和Concerto定位相同,只是我不想用它。