LM3S811或8962都采用了统一接口使能,比如对P5口使能,而P5有多端口,而我只用其中的一个,那么其他端口不用,会不会打开或一直是开这的。这和位操作有什么不同?位操作一般就对某个端口进行使能
当然TI的端口操作还是比较方面,很容易比较快速的入门,这点我深有体会,别其他的要好,我用过LPC114,STM32,和STM8,当然贵公司我用了615,811和8962。
在这方面不是很清楚,希望得到解答。
软件操作正确的情况下,如果只使用一个引脚,其他引脚不会被改变。这和PORT口使能没有关系,使能PORT口是使能后续的IO操作。如果你不使能PORT口就去操作它,它会不客气的给你一个FAULT。
M3的IO口可以直接进行位操作,你可以仔细看一下数据手册的IO口章节。一般使用情况下,直接调用库函数就可以了。
使能io的话是使能一组io口,对应一组内的io可以独立按位进行配置。
Stephen 正解