有。估计不会太多。在网上好像没有发现TI M3系列的例程
TI 有完整的软件包,里面包含了全系列的库文件和各主要型号的例程。StellarisWare:下载地址:http://www.ti.com/tool/sw-lm3s
有了蛋糕了,为什么要干吃面粉呢?
这个跟蛋糕,面粉没有关系。跟个人习惯相关,M系列就是替代51系列的,但是很多工程师还是习惯用51,硬件换了。多年的习惯不好改。
有。不过没特殊要求还是建义用函数库。用函数库的好外方便,上手快。 如果直接操作寄存器代码效率高。
肯定是有的,我也在玩这个寄存器操作,有时候把一些算法和IO操作做成汇编的会有意外惊喜的,但如果只是配置的话就没必要了,配置的时候使用TI提供的驱动库是相当方便、简洁的,没必要浪费时间去堆汇编代码。有空的时候多看看编译后生成的汇编代码,多研究一下,也很容易上手的。