添加至 请教LM3S9B96技术问题 wiki 页面

请教LM3S9B96技术问题

1、采用16M晶振,用SysCtlDelay(1000*SysctlClockGet()/3000) 来实现延时,是1秒吗? 这个句子的延时时间和晶振有关吗?

2、采用16M晶振,用16bit(Timer1A)来实现PWM波形输出,用TimerLoadSet(TIMER1_BASE,TIMER_A,16000);设定装载值来定PWM的周期,和晶振有关系吗?我现在要实现1ms的周期,初值装载16000对吗?