LM3S815-IQN50-B4 LM3S815-IQN50-B5 LM3S815-IQN50-C0这个可以通用吗?今天买芯片告诉我这几后缀不一样就没法通用,请问后面的B4,B5,c0什么意思?
在新设计中不推荐使用LM3S了,查看LM3S系列选型指南,还有对应的替换型号,可以看这里:
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/tiva_arm_cortex/c_series/stellaris_lm3s/overview.page

I=Industrial (–40 to 85°C). Package e
QN=48-pin RoHS-compliant LQFP
你看PDF的416页,LQFP封装的尺寸是确定的,应该不是封装的区别了。
你可以问一问告诉你这些信息的人道理有什么区别,或者发邮件到这里试试:support@luminarymicro.com
例如你看这个页面:http://www.alldatasheetcn.com/view.jsp?Searchword=LM3S815-IQN50-B4
有A0, A1,A2, B4,B5,C2.......这么多的标注,但是不可能有这么几十种封装的啊,所以这个应该不是指封装的意思。
封装你就对照datasheet上面416页的尺寸应该就没有问题的。可能是跟批次之类的有关系,具体的你还需要跟告诉你这个信息的人确认一下。
或者推荐你还是用TI的Tiva系列吧,这个性能更优异,支持也更好。