各位大仙,我们公司用的是LM3S9B96 USB的通信,我是用delphi开发,哪里有delphi或C使用的usb通信的例子和接口库下载呀!!!!急
你好,请在以下网页下载相关的例程和C库:http://www.ti.com/tool/sw-dk-lm3s9b96 ,http://www.ti.com/tool/sw-usbl ,另外LM3S9B96已处于NRND状态不建议用于新的产品设计,可用TM4C ARM Cortex-M4系列代替。
谢谢,但我没有发现有关这个接口的使用,例如,我能看到lmusbdll.dll这是一个第三方应用接口吗? 里面有InitializeDevice,InitializeDeviceByIndex,TerminateDevice,WriteUSBPacket,ReadUSBPacket,Endpoint0Transfer这几个接口,但我没有找到如何使用它们的说明文档,着急呀!!!
这是windows下的StellarisWare USB device的驱动,TI没有提供这些函数的说明文档。
楼主使用USB和PC机通信,可以在M3里面使用USB<-->CDC设备。
这样在PC就是一个串口,Delphi可以直接使用串口和USB device通信。这种设备是免驱动的。