哪位能详细的讲解下各个以太网API函数的具体用途了!!!如果能像类似GPIO那些函数一样
哪位能详细的讲解下各个以太网API函数的具体用途了!!!如果能像类似GPIO那些函数一样
这个要看你具体使用的哪个协议栈,LWIP,uip或者其它的协议栈,目前比较广泛的应该是LWIP,其提供了socket,POSIX,netconn_xxx接口,其中socket接口几乎与Linux的 socket接口兼容,完全可以参考linux的socket api使用方法.
创建socket: socket
绑定地址端口: bind
连接: connet
监听:: listen
POLL: select
接受tcp连接: accept
发送: send,sendto
接收: recv,recvfrom.
设置连接属性: setsockopt
....
详细的可以参考以下链接:
http://linux.chinaunix.net/techdoc/system/2008/08/19/1026098.shtml
不知道你用哪个协议栈?LWIP还是uIP?
这两个协议栈的API都有详细的介绍的!请查看以下的链接中关于LWIP的详细介绍,相信对你会很有帮助的