Other Parts Discussed in Thread: LM3S8962
现在弄到块LM4F232的板子,但是没有仿真器,现在有两个问题:
1. LM3S8962开发套件自带的TI 仿真器是否能够仿真该CORTEX M4的芯片?如何能,该如何操作?
2. 我看到说JLINK可以仿真M4的芯片,但是它内部并没有内置对LM4F232芯片的支持,所以如果想用JLINK调试的话该如何进行?谢谢
1. 我们用了一下,好像是有点问题的。
2. JLINK是支持LM4F232的,因为我的JLINK已经是更新过驱动的,不能确定老版本的JLINK是否支持。这个与M3的没什么大的区别,你也可以考虑使用S-LINK TI的专用仿真器。 详情可参考以下网址:
www.jeansway.cn
J-link升一下级就可以支持了!
升级到什么版本呢?J-link
可以参考升级到附件中的版本~
这个版本好像也不怎么行吧,得把option/Debugger的Use flash loader 的钩选去了才能仿真,但是想要仿真相应的程序还得先通过LM Flash Programmer把程序烧进去后才能调,好伤心啊!
为什么不用SWD调试呢?
LM4F232 的板不是自带 3601 的仿真器吗??
在IAR下能仿真吗?用LM3S3601
LM3S8962开发套件自带的TI 仿真器可以仿真M4的片子,把EXTDBGEEN拉低,这个管脚默认是高电平,开发环境我用的是KEIL,M4芯片是LM4232H,试过了,可以。
另外你可以直接将M4的TDI、TMS、TCK、TDO和仿真器的相应引脚对接,将M4上GND和仿真器的GND共地
lierda_sh