LM3S系列真的要停产吗?如果是真的,那真是坑爹啊!

听TI的代理说这个芯片没有量没利润,说是接到TI的通知要停产,不知道是真的假的?

这里我想说几句,当年周立功主推这款芯片时,LM3S系列可以说是没有对手,而且ZLG的资料和开发板都是精品,上手非常快,当时可以说掀起一个M3的小高潮。那时STM32还不成气候,其实直到今天单芯片支持以太网的,LM3S还是独树一帜,这点对于生产维修来说是非常有优势的。

虽说这个芯片有些BUG,但是凭借TI的实力这些都应该不是问题,可是TI收购流明后却不对原系列产品做改进,而且去开发什么F4系列这个高不成低不就的东西,结果很多很简单的问题几年都得不到改进让很多人望而却步。(其实就算有问题,在一般的应用中稍作注意还是可以解决的,用是绝对没问题的)

外加TI的销售非常混乱,三天两头的更换代理商,每个代理商推个1、2年就不玩了,加上没有像周立功这样的极强本地化推广经验的合作伙伴,结果LM3S被STM和NXP迎头赶上,一直到现在被STM远远甩在身后,这时TI抱怨这个系列没有量没利润是不是有点可笑呢。

当然TI是财大气粗的主,停几款产品线绝对赔得起,不过好好的一个产品,就这样被断送在TI这样的土豪手里,的确是非常可惜,更是坑了一大批当年看好这款芯片并开发产品的忠实粉丝了!

最后希望TI可以本着对客户负责的态度,不要轻易的停产,即便订货周期长些,我想很多客户还是可以接受的!