void SystemInit(void) {
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V); // 配置PLL前须将LDO电压设置为2.75V
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL | // 系统时钟设置,采用PLL SYSCTL_OSC_MAIN | // 主振荡器 SYSCTL_XTAL_6MHZ | // 外接6MHz晶振 SYSCTL_SYSDIV_5); // 分频结果为40MHz TheSysClock = SysCtlClockGet(); // 获取系统时钟,单位:Hz
}
有块核心板 一运行时钟设置就死机 而改成外部6M时钟能正常运行 经过单步调试 发现程序到了这里就死了
if(!(ulConfig & SYSCTL_RCC_BYPASS))
{ for(ulDelay = 32768; ulDelay > 0; ulDelay--)
{ if(HWREG(SYSCTL_RIS) & SYSCTL_INT_PLL_LOCK)
{
break;//等待锁相环锁定 }
}
(备注 :买的核心板 而另一块则无该问题)