大家好! 我在使用 TI 的 EPI 接口 接 SDRAM,发现一个问题,
写入与读出来的数据值不一样,
地址 A3 和数据 D3 是一样的!
A3 位是 1 D3 位一定是 1
A3 位是 0 D3 位一定是 0
具体信息如下:
0x6000.0007 写 0x0e 结果变成 0x06
Mem[0x6000.0007] = 0x 6
Mem[0x6000.0070] = 0x e0
Mem[0x6000.0700] = 0x e00
Mem[0x6000.7000] = 0xe000
0x6000.0008 写 0x00 结果变成 0x08
Mem[0x6000.0008] = 0x 8
Mem[0x6000.0080] = 0x 0
Mem[0x6000.0800] = 0x 0
Mem[0x6000.8000] = 0x 0
这是咋回事呢??