Other Parts Discussed in Thread: LM3S8962
请问有什么比较好的CAN-BUS的调试工具和软件工具???
CAN总线的调试比较复杂,看你需要什么达到什么样的调试需求了
如果仅仅需要调通,能够使用can总线进行通讯,可以买一个usb转can的模块,比较便宜
用开发板或评估板接上usb转can的模块,和pc进行通讯,可以看到基本上报文信息。
不过开发板或者评估板的can接口必须有电平转换芯片。
如果有更高的需求,市面上有很多专业的can总线调试工具,比较贵。功能多,使用方便。
不过开发板或者评估板的can接口必须有电平转换芯片。是什么意思?请解释。谢谢!
就是CAN的物理层芯片, LM3S8962评估板上的SN65HVD1050D就是这个作用
谢谢!