LM3S3651支持做U盘吗?



Dear,

      带usb device的M3支持做U盘吗?比如LM3S3651什么的,用内部的flash空间做存储?谢谢。

Regards

Bobby

  • 支持,只要LM3S支持USB的HOST或OTG模式,都支持U盘操作。

  • 用内部的flash作存储?

    就那么大点空间,能做什么呢?

    另外内部的flash应该不能用作usb的存储设备吧!

  • 原理上来说,可以提供类似于U盘的功能。使用USB作为Mass Storage Device(usb_dev_msc),内部Flash存储U盘的数据。但是存在以下问题:

    1. M3内部Flash容量很小,除去程序后几乎没有剩余空间用于存储用户数据。

    2. Flash写入次数有限,若需反复擦写,寿命很难有保证。

    3. 楼主可以具体说说想要实现的功能,这样比较方便大家提出合理方案。