Other Parts Discussed in Thread: LM3S8962
您好,给芯片下载程序的时候总是提示Fatal error:there were warnings during download of FLASH Loader, see log window session aborted
仿真器用的是lm link,我的arm芯片和JTAG接口不在同一块板子上,是在两个板子上,中间用导线连接的,不知道这样会不会对下载程序有影响,谢谢!很着急
你用的是什么芯片,是什么软件?TI的CCS还是IAR,KEIL。完整的报错是什么样子的?
下面有人和你碰到一样的问题,请看看能不能帮到你:
如果不行,那么需要做交叉试验,拿TI的DEMO板,作为仿真器,用下面这个FLASHprogramer来烧写程序看看是否能够正常。然后再进一步研究。
一般来说如果线路设计正确,导线不太长的情况下,JTAG接口和MCU芯片即使不在同一块板子上也不会有问题的。
楼主可以先通过TI的开发板用LM Flash Programmer烧写验证一下JTAG功能是否正常。有时候JTAG模式不行时,SWD模式也是可以工作的。
不知道楼主用的是什么开发环境,什么版本?建议使用较新的版本。