想请问Stellaris中纯usb通信在windows系统下,TI有没有提供开发包,如果有开发包的话,这样用纯usb通信就给开发者带来很多方便性。请技术支持给予支持,最近正在研究usb通信的开发,谢谢!
想请问Stellaris中纯usb通信在windows系统下,TI有没有提供开发包,如果有开发包的话,这样用纯usb通信就给开发者带来很多方便性。请技术支持给予支持,最近正在研究usb通信的开发,谢谢!
你好!在Windows系统下,TI提供了一些设备的驱动程序在StellarisWare安装目录下的windows_drivers目录中。
但Windows系统本身的驱动程序开发非常复杂,TI并没有提供开发包。如果楼主只是想修改下设备名称及PID & VID的话,在inf文件里进行一些简单修改就可以了。
Richard Ma说的我都知道怎么实现,主要想实现usb通信,不过研究了几天windows关于usb通信的开发,已经知道怎么用软件开发usb通信了,已经用c++builder软件编了一个usb通信软件与demo板和自己项目用的LM3S9B92通信了,开发usb通信还是要花点心思看看MS提供的关于WinUSB通信的资料。查了好几天的资料,发现国内开发usb通信的相对少一点,资料也比较少,共享的资源就更少了。
不过ti公司提供的这些资源,相信大家对这方面的开发会越来越深入。之前用的只是9B92中usb cdc模式,也就是串口模式,感觉还是没有发挥usb真正的功能,所以就想着要真正的usb进行通信。准备花点时间移植纯usb通信方式,希望大家一起开发,一起进步。
感觉楼主希望实现大容量的数据吞吐。在Stellaris上TI的USB驱动库中支持Bulk Device,可以用于高速USB通信。但Windows上的驱动如楼主所说,需要自己开发。这类开发非常复杂,而且资料和分享的经验确实很少,楼主很牛!希望能多和大家分享些经验!