使用Stellaris Cortex-M3 的MCU,配置IO中断,如果连续产生两次中断触发事件:
第一次产生中断触发事件后,MCU转到中断处理函数,
如果在中断处理函数尚未执行完毕的时候产生了第二次中断,我想知道这次中断会丢失吗?
还是等到当前中断处理完毕后接着处理第二次产生的中断?(假设此时没有第三个中断产生。)
Azhiking
如果第二次中断级不高于第一次中断的优先级,那么第二次终端会处于pending状态,等第一次中断执行完之后执行第二次中断,否则第二次中断会嵌套第一次中断。
azhiking
第二次中断不会丢失,处于pending状态。
另外针对GPIO产生的中断有以下两种类型:
1. 对于边沿触发,软件必须清除该中断,才能触发新的中断。
2.对于电平触发,必须保持住外部电平的状态,直到使控制器识别中断的发生。