LM3S9B92,是否有欠流欠压保护,会导致片子无法下载程序或者损坏吗

       给LM3s9B92供电的LDO是AMS1117-3.3V,设备外部用的是铅酸电池供电,经过DCDC-5V,再通过AMS1117转3.3V。当铅酸电池逐渐放电,AMS1117的输出电压降到1.3V左右,系统不工作,重新换上正常工作电压,各部分电压正常,系统还是不工作,重新下载烧写程序,已经下载不进去了,提示读取不到memory等错误。

请问一下:LM3S9B92,是否有欠流欠压保护,会导致片子无法下载程序或者损坏吗?

  • wei,

       芯片一般都会有BOR,欠电压复位的。我们的M3/M4会有遇到不正常操作Flash时,锁住flash的安全操作。

    你可以试着用lm flash programmer 中的解锁功能,看看能不能让芯片正常下载工作。

    谢谢