您好,
在使用LM3S8962 EVM 测试S2E时,使用finder或LM S2E Browser都找不到IP地址。
为了验证是否连上,将enet_io这个例子烧写到EVM中,LM3S8962 EVM上的屏可以显示出IP地址,在浏览器中输入此IP,可以进入网页,但是用finder或LM S2E Browser还是找不到IP
已经将电脑上的防火墙,杀毒软件关闭,并且使能UPNP功能。
在3台台式机上做了测试,均是上述问题
网卡:Marvell Yukon 88E8056 PCI-E
楼主用仿真器监视一下原因吧。
我这里也测试了一下,用的是EK-LM3S8962,使用S2E例程,可以正常实现S2E功能。
我用笔记本电脑也试过,S2E是没有问题的,
只是在台式机上调试时,会出现上述情况。
lz,换一下其它网卡配置的电脑试一试。
笔记本电脑与台式电脑的网卡是不同型号的,
笔记本电脑上能够正常工作。
我试的3台台式机的网卡型号都是Marvell Yukon 88E8056 PCI-E,
如果与网卡有关,应该怎么解决呢?
买的第三方做好的S2E模块,使用的是LM3S6432,在我们的台式机上用,是没有问题的。
启用 SSDP discover 服务试试。
您好,试过了,还是不行
看来是楼主的网卡问题。
但楼主又说“使用的是LM3S6432,在我们的台式机上用,是没有问题的。”
感觉是楼主板子输出地信号并不是很好,而楼主的网卡对信号稳定的要求高。楼主有试过换一款比较好的网口接头吗?换根短的网线怎么样?
“买的第三方做好的S2E模块,使用的是LM3S6432,在我们的台式机上用,是没有问题的。”
实际上就是ZLG的S2E模块,他们是用LM3S6xxx做的,使用是没有问题的,
但是使用LM3S8962 EVM,测试S2E,会出现问题。