Other Parts Discussed in Thread: LM3S811
我电脑是win8.1的64位系统,装不了驱动,win7 64位也同样发现安装不了,换成xp或win 7 32位系统后成功安装。
个人觉得应该是电脑的问题,xp的问题。找个INF和SYS文件进去后就可以更新驱动了。现把它上传上来,你可以试试。
在TI给的光盘里先找到stellarisware里面的SW-USB-4781,装到USB仿真器资料\USB仿真驱动文件夹下,然后第一次插入评估板的时候我记得会问你弹出窗口,也可以去设备管理器里找到对应的端口,更新驱动,路径选择刚才的USB那个文件夹,重复安装三次,希望能帮到你,不过win7的IAR在Download debug的时候进场会出现连接不上。。XP里就好多了,,,
TI赠送的EK-LM3S811-ND开发板出厂时固件安装的是CCS固件,只能在CCS环境下使用。如果要在KEIL环境下使用,需要按以下几个步骤才能安装成功。
1、
按照赠送光盘的Tools\Keil\Note.txt的提示,到http://www.embedinfo.com/en/down-list.asp?ID=159下载Stellaris_ICDI_ND.rar。解压缩后得到需要用到的EK-LM3S811-ND stellaris_icdi\stellaris-icdi-nd0428文件夹。
2、
连接EK-LM3S811-ND开发板的USB口到PC机,先安装默认CCS时的USB驱动,在赠送的光盘的Tools\stellaris_icdi_drivers.安装后在设备管理器中会发现Stellaris ICDI DFU Device(COM10)、Stellaris ICDI Debug Port(COM6)、Stellaris ICDI Serial port(COM8)设备。
3、
运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\stellaris_icdi_switch\run.bat(bat的内容为:stellaris_icdi_switch --target=coocox
pause)。进行固件转换,需等待屏幕:“Switching device into DFU mode”信息出现。
4、
此时固件已转换成功。提示“发现新设备”。运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\ Co_Stellaris_ICDI_ND_UsbDriver-1.0.0.exe,解压缩所需的USB驱动程序在\CooCox\CooCox Stellaris-ICDI-ND USB Driver文件夹。为新设备安装USB驱动程序。安装后在设备管理器的通用串行总线里会增加了Coocox Stellaris ICDI DFU Device、Coocox Stellaris ICDI New Design Device和USB Composite Device设备。
5、
运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\Co_Stellaris_ICDI_ND_MDKPlugin-1.0.0.exe,为KEIL4添加所需的驱动程序。
6、
运行KEIL4,在Opionts-Debug-Settings和Utilities中分别选择“Coocox Stellaris-ICDI-ND Debugger”。
至此,安装过程全部完成。