我对ARM是新手,有几个入门级的问题请教大家了,
1 我手里有开发C2000的CCS和XDS560,可以开发ARM吗?能否直接用C2000的JTAG14针插座而只保留ARM需要的TMS,TCK,TDO,TDI这四个信号呢?如果需要转接,转接头型号是什么?
2我看ARM开发板上的JTAG有双排10针,14针,20针的,请问支持TI ARM的有哪些仿真器型号?该用多少针JTAG,有没有具体的文档?
第一次接触TI ARM,看到它强悍的功能想用呀。谢谢回答!
我对ARM是新手,有几个入门级的问题请教大家了,
1 我手里有开发C2000的CCS和XDS560,可以开发ARM吗?能否直接用C2000的JTAG14针插座而只保留ARM需要的TMS,TCK,TDO,TDI这四个信号呢?如果需要转接,转接头型号是什么?
2我看ARM开发板上的JTAG有双排10针,14针,20针的,请问支持TI ARM的有哪些仿真器型号?该用多少针JTAG,有没有具体的文档?
第一次接触TI ARM,看到它强悍的功能想用呀。谢谢回答!
哪个版本的560仿真器? 应该可以的,我也用510试了一下,没有发现问题。
processors.wiki.ti.com/.../Stellaris_Emulator_Compatibility
下面是国外工程师测试时候的照片:
[View:http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:XDS510USB_LM3S8962EVM.JPG
楼主指的是Stellaris Cortex-M系列的ARM吗?XDS560是可以用来仿真Stellaris系列ARM芯片的,Stellaris只需要TMS,TCK,TDO,TDI这四个信号即可。建议楼主将CCS升级到5.1或以上版本,可以直接支持用XDS560进行仿真调试。
同时,TI Stellaris系列开发板上都自带了USB接口的仿真器,即不需要购买额外仿真器就可以直接通过USB接到开发板上进行仿真调试。开发板本身也可以用作仿真器对其它板子进行调试。
那用XDS510和XDS100能不用上来访者Cortex-M系列的ARM呢?
我看XDS100是不是有分10pin、20pin和14pin的?C2000的好像都用到的是14pin的JTAG的吧,那我用14pin的XDS100也能用来仿真M3、M4吧
XDS100要v2 v3版本就可以仿真M3/M4
C2000一般都用14pin的,M3/M4只要接对了JTAG线就没问题,引脚可以参考下面的链接: