目前正在使用LM3S2793采集DS18B20信号,发现用库函数翻转PC4口速度以及从输出模式配置到输出模式的时间不能达到DS18B20的要求。
所以想用HWREGBITW()来操作,遇到如下问题:
PC口的基址是0X4000.6000,GPIO_O_DATA的偏移量是0X000。于是我想用HWREGBITW(0X40006000,4)=1来达到输出1的目的,但是始终无法实现。
想请教正确的写法,谢谢!
感谢 鸵鸟蝈蝈!
因为我的主时钟只用到了8M,我用IAR仿真算出来GPIO翻转一次最少需要1us时间,从输出模式转换到输入模式就更长。所以满足不了DS18B20的时序要求(读写大概15us左右)。
关于bit-band我还想请教个问题,我用“HWREG(0X40006000+ ( 0x00000000 + (0x00000010 << 2))) = 0x10”却是实现了PC4口的置位,但是为什么这个不是bit-band别名方式,还需要最后位左移2位呢,为什么不能赋值“0X01"必须要0X10呢?
望赐教,谢谢!
CHEN SHUO,
您好!
关于bit-band,在数据手册中有相应的说明:
为了提高软件的效率,通过将地址总线的位[9:2]用作屏蔽位,GPIO端口允许对GPIO 数据(GPIODATA)
寄存器中的各个位进行修改。这样,软件驱动程序仅使用一条指令就可以对各个GPIO管脚进行修
改,而不会影响其他管脚的状态。这点与通过执行读-修改-写操作来置位或清零单独的GPIO管脚的
“典型”做法不同。为了提供这种特性,GPIODATA寄存器包含了存储器映射中的256个单元。
在写操作过程中,如果与数据位相关联的地址位被设为1,那么GPIODATA寄存器的值将发生变化。
如果被清零,那么该寄存器的值将保持不变。
HWREG(0X40006000+ ( 0x00000000 + (0x00000010 << 2))) = 0x10
赋值为0x10也行,0xFF也行。都可以的。