event_pend无法跳出的问题

背景:

1.设置一个Task用于event接收,event_pend的Timeout时间设置为Forever,orMask;

2.设置两个Timer中断,一个timer中断为500ms,另一个timer中断为10s;用于发送不同的event,即event_post;

现象:

刚开始的时候Task可以正常动作,当中断发送event后,Task可以接收到,但是过一会后Task的event_pend函数无法跳出,整个task死在event_pend中

而两个中断还是正常的发送event。

问题:

拜托大家分析下是什么原因导致event_pend函数无法跳出的啊。是event堵塞了吗?