EasyARM8962芯片程序无法下载

请教TI 工程师,我现在出现的问题是:原本下载调试时没有问题的,程序也没有什么改动,但突发得提示说程序下载期间有警告,The  Debugging  session could not be started. Either the debugger initialization failed,or else the file  was currupt or of an unsupported format . 出现这种情况时,我重新换一块芯片下载是好的,能用一段时间,后来又出现这样的问题。这就排除了下载器的问题。目前已经使用了三块EasyARM8962芯片。 程序中我用到UART串口、定时器、GPIO口 。想请问您这是什么原因所致。愿尽快给予解答,谢谢!