ROM_SysCtlClockGet函数应用请教

ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_25MHZ);

    // System clock is the osc clock   16MHz

IntMasterEnable();

ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);                  //PE4选为Timer 1

ROM_GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_4);          

ROM_TimerDisable(TIMER1_BASE,TIMER_B);

ROM_TimerConfigure(TIMER1_BASE,(TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_PWM | TIMER_CFG_B_PERIODIC));

TimerLoadSet(TIMER1_BASE,TIMER_B,ROM_SysCtlClockGet()/8);

ROM_TimerEnable(TIMER1_BASE,TIMER_B);

此时能在PE4口输出系统时钟的8分频时钟 2MHz吗?

TimerLoadSet(TIMER1_BASE,TIMER_B,ROM_SysCtlClockGet()/8);

这种应用最终定时器输出波形啥样的

请教下,谢谢了!