我们采用9B96做一款工业仪器,需要用到USB、TCP/IP和浏览器(在电脑上网络连接仪器,用浏览器浏览和设置)。因为以前用过其他款的ARM,会涉及到IP知识产权,需要购买相应的IP。不知9B96是否存在此问题?
请知情人告知一下,多谢。
我们采用9B96做一款工业仪器,需要用到USB、TCP/IP和浏览器(在电脑上网络连接仪器,用浏览器浏览和设置)。因为以前用过其他款的ARM,会涉及到IP知识产权,需要购买相应的IP。不知9B96是否存在此问题?
请知情人告知一下,多谢。
楼主的问题不是特别明白,楼主指的是使用TCP/IP和USB协议栈吗?在9B96开发板上使用TI提供移植的lwip和uip协议栈实现web配置功能,以及使用TI的USB协议栈都是免费的,楼主可以放心使用。
就是说我重新设计一款基于9B96的工业仪器,开发方面不会设计到TCP/IP和USB的IP侵权问题,也不会存在这方面的额外费用(除了开发软件外)?
使用LWIP TCP/IP协议栈需要遵循BSL License,是免费的。
使用TI的USB Library由TI免费提供。
以上都不会涉及侵权问题。