Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
CAN波特率 CAN时钟50MHz 波特率跑10K 20K 50K 80K CAN寄存器如何设置?
CAN 通信的波特率,看上去一大堆的时间段, 看似很复杂,其实这些时间段的总和就是位时间(根据波特率,时钟分频的方法算出来),接下来这些时间段是可以调整的。
您好!非常感谢您的帮助。我尝试使用HALCoGen软件配置CAN位速率,20K 50K都成功.使用同样方法但是5K 10K确失败,不知道问题出在哪里?