大家好,我最近在使用LM3S9B96芯片时,要用到UART的中断,但是我对这方面还是不太了解,谁能给我讲解下,或者给我一个UART中断的代码参考下,谢谢!
看看这个帖子吧~
www.deyisupport.com/.../7303.aspx
我对FIFO的工作原理不太理解,你能说仔细点吗
简单的说FIFO就是一个缓冲,当FIFO满或空(达到你设定值)的时候就会产生一个中断。你可以在中断中处理数据的收发。
如果没有FIFO,每收发一个字节都会产生中断,这样发送同样的数据,会增加很多次中断,会增大系统的开销,降低效率。
当然,查询的方式虽然不产生中断,但是可能整体效率更低。
你的意思是当FIFO满或空是就产生中断,是不是每次发送的数据都要让FIFO处于满才能中断,比如说我要发送一串的AT指令,指令有长也有短,比如AT 和AT+CMGS=1 这样的两条指令所占的字节数是不一样的,我要怎么设置FIFO呢?