CM3 跟CM4



技术支持工程师你们好,我想请教一个问题。

我现在对基于CM3的LM3S1958的库比较熟练,也在这基础上完成了2个项目的设计。由于TI现在推出的CM4很有价格优势,所以后期想用CM4。请问:

1)引脚兼容方面CM3跟CM4改动大不大?

2)CM4跟CM3的库(DRL跟GRL)函数名称是不是一样的?我只要换用CM4的库就行了?

3)假如以上不一样,我的移植工作量大不大?

 

谢谢回复!

 

  •  1. M4和M3引脚不兼容了,M4较之于M4引脚复用功能更灵活

     2. 软件库方面函数名称是一样的,这一部分兼容性超强,增加了新的外设配置函数库

     3. 主要工作量还是在硬件那边,软件方面工作量应该较少