LM3S5B91MDK环境无法编程调试。

C5版本的LM3S5B91无法在MDK4.22开发环境中给器件编程调试。(MDK4.22之后的版本没有对TI的器件做编程算法更新)

unlink2编程时,一开始就提示编程算法无法写入RAM。

开发板ICDI方式编程时等擦除操作完成后提示编程失败。

编程算法RAM起始地址设定在内部RAM起始位置0X2000.0000.大小0X800。使用SW界面。时钟1M。(RAM起始地址尝试改在其它位置也提示失败)

尝试执行器件解锁以及更换芯片都无法解决问题。

板子之前用的5749很正常,除了编程算法由126kB更改为256kB、器件变为5B91外软硬件都没变。

用LM Flash Programmer连接8962开发板可以正常给芯片编程(SW,时钟1M)。

有没谁知道可能的问题,给点建议?