Keil MDK4环境下debug模式支持哪些TI的cm4芯片的Peripherals寄存器控制?

Other Parts Discussed in Thread: LM3S8962

我现在在用的CM4是LM4F232H5QD和LM4F232H5QC,但是这两款芯片在Keil MDK4环境下,都没有很好的外设simulation的支持。

也就是说,我选择建立这两种芯片的工程时,在debug模式下,Keil的菜单栏Peripherals,只能显示出Core Peripherals,但是I2C,UART,ADC,GPIO等外设模块是没有的。

当我选择建立LM3S8962工程时,在debug模式下,支持的外设种类就很多了,几乎涵盖了这颗芯片支持的所有外设,

我知道这与Debug选项卡里CPU DLL,Driver DLL和Diag DLL有关,但是Keil官方并没有发布对TI的CM4芯片支持的比较全面的DLL,

Keil的文档里说DLL是可以用户自定义的,请问TI实现过功能比较全面的DLL吗?

如果有,能帮忙共享出来吗?如果对simulation支持的比较好的话,可以节省很多开发时间,也可以实现很多交互式的调试功能。

多谢了!!

  • The µVision Debugger provides complete instruction set simulation for all ARM7, ARM9, Cortex-M3, XC16x, C16x, ST10, 251, and 8051 devices.

    M4的软仿的话是不支持的。硬件的在线调试仿真才是主流趋势,一个仿真器也没几个钱。如果非要软仿的话,建议你用CCS试试。