新手刚接触ARM Cortex,想用LM3S9B96作一款嵌入式工业产品,采用7寸的TFT触摸屏,目前看中的两款屏是台湾点晶的,都是800x480,含Timing controller,接口引脚输出信号含B0~B5,G0~G5,R0~R5,如图。
但这样应该不能直接接到LM3S9B96上去,是不是采用TCON板转换啊?有没有合适的解决方案推荐啊?
新手刚接触ARM Cortex,想用LM3S9B96作一款嵌入式工业产品,采用7寸的TFT触摸屏,目前看中的两款屏是台湾点晶的,都是800x480,含Timing controller,接口引脚输出信号含B0~B5,G0~G5,R0~R5,如图。
但这样应该不能直接接到LM3S9B96上去,是不是采用TCON板转换啊?有没有合适的解决方案推荐啊?
1. 推荐用LM3S9D96
2. 建议咨询一下屏厂,看看有没有推荐的TFT LCD控制器
楼主你好
1. 9D96是9B96的后续版本,改进一些BUG,理论上应该会更稳定。二者是管脚兼容的
2. 是否可以使用取决于控制器的型号,楼主没有给出控制器的型号所以也很难确定是不是一样的。不过管脚一样的话可以兼容的可能性比较高,楼主可以在确定电压范围没问题的前提下试一试。
LM3S系列产品都不带LCD controller. 如果需要和LCD屏接口,必须选择一个合适的LCD 驱动芯片。一般这种LCD驱动芯片跟MCU之间都是通过通用总线方式接口,也就是利用LM3S9D96的EPI来实现。