Ti的9B96抗干扰能力很差啊



公司有款产品做静电测试(6000V 接触 1s一次) , 再打静电时,电源上产生干扰信号,同时在cpu 的rst脚有同样的干扰信号,此时9b96 C5以大于80%的概率复位,但是同样的情况下,ST的片子确没有复位;这能否说TI的片子抗干扰能力很差?  头疼,不知道ti的高手们有没有方法帮忙解决下,否则只能换片子了!

底板1201.pdf
  • 可否将电源与MCU部分的原理图传上来看下?

  • 这是cpu板的 第一个主题是底板的

    核心板1201.pdf
  • 请问楼主在哪个部位打静电?楼主能提供电源上干扰的波形图吗?这样有助于分析。

  • 对于一个有MCU的系统来说,当整个系统在遇到EMC问题时,首当其冲的通常都是MCU。但是EMC问题本身是一个复杂,充满变数的问题。根据经验来说,建议:

    1)在程序开头处加入复位原因判断程序,并且利用一些指示灯的不同频率闪烁方式来指示你所说的80%的复位主要是由哪些复位源产生,以初步定为系统最薄弱环节。例如如果是上电复位,那么问题在电源,如果是外部引脚复位那么检查复位电路。。。等等,诸如此类

    2)对于目标系统来说,ESD通常是打在外壳上,因此在做ESD实验时,关注复位情况是否和打在外壳的某些位置有关。以判断是否有某些信号线离外壳过近而造成容易受干扰辐射。

    初次之外,EMC是一个非常复杂的系统级问题。跟MCU周边电容的位置,布线,以及所有相关IO口的走线布局都有非常大的关系。必须case by case的进行分析。

  • 先谢谢各位高手的建议,我在说说我这款仪表的构造: 这个仪表用了2个ti的cpu,1个8962 A2版做显示用  一个9b96 c5作为主的cpu; 显示面板是在的环氧树脂上开孔嵌入一个触摸屏,触摸屏的后面就是显示控制的pcb板子,8962就在这块板子上面,在显示面板上还贴有一张0.2mm厚的pc膜;现在的问题就是对着显示板打静电时(6000V 接触 1s一次), 显示屏会闪,但是显示的cpu没有重启;而离显示板5cm左右的9b92反而重启了。附件的图片是用示波器看到的9b96的rst脚的信号图形。希望各位高手能给个建议怎么能让rst脚没有这样的信号。

  • 增大RST脚上的电容可能会有帮助,但具体多少就要根据这个脉冲宽度决定了。但同时,注意过大的RST脚电容可能影响上电时的工作。

    楼主有没有测过这个低电平的宽度是多少?RST脚的电容现在是多大的?可以试着加个更大的电容试试

    另外检查下是不是打静电时,在电源及所有管脚都会有负脉冲?以确定是不是只有RST脚有影响。如果是打静电时,9B92电源不稳定引起的,楼主也可以考虑下在电源部分优化一下,增加给9B92供电的稳定性