在IAR环境下,连接JLINK可以正确判断按键,如果拔掉JTAG的连接后,手摸在键盘上方经过就出现误动作,是我程序里或硬件上 那里遗漏什么了吗?
在IAR环境下,连接JLINK可以正确判断按键,如果拔掉JTAG的连接后,手摸在键盘上方经过就出现误动作,是我程序里或硬件上 那里遗漏什么了吗?
键盘是那种薄膜类型的, 手跟按键有点近距离就动作了!并没有按下,连JLINK是一直运行的
现在是在连接键盘管脚上并104电容可以了!
为什么TI学习板上的读键盘都没有这样的问题!
chengjian wan :
设断点仿真一下看下键值,多半是键盘的硬件问题吧
连着JTAG调试都是好好的,键值读正确的
就是拔掉JTAG的连接,就手放上面有感应,误动作了!
仿真器内部有各种滤波电路,估计是接上时对楼主的电路也有帮助。
楼主考虑下自己电路的抗干扰问题。