用的评估板,ssi1接了flash,其中SSIFss接了flash的片选,在与flash通讯时,片选是需要控制的。已经把这个IO配置成了SSIFss,请问它的电平由谁控制?谢谢
用的评估板,ssi1接了flash,其中SSIFss接了flash的片选,在与flash通讯时,片选是需要控制的。已经把这个IO配置成了SSIFss,请问它的电平由谁控制?谢谢
可是已经配置成功能引脚了,不是gpio,没办法由我控制它输出使能脉冲吧?不知道把它配置成gpio输出,由我控制输出能不能行?
可是已经配置成功能引脚了,不是gpio,没办法由我控制它输出使能脉冲吧?不知道把它配置成gpio输出,由我控制输出能不能行?
xiaoyan lou :
嗯。SSIFss管脚是配置成SSIFss功能,并不是说配置成GPIO。只是说由于在读取FLASH时,SSIFss管脚不能自动生成使能脉冲,还需要像操作GPIO一样去操作SSIFss管脚。在初始化时,将SSIFss管脚配置成输出模式,然后要使能FLASH时,就要调用GPIOPinWrite()函数了
使用SSI时该管脚也可以配置成GPIO,通过对GPIO脚操作,可以作为flash的片选信号