做好了一直忘记发上来。在CCS5.1以上版本可用。编译时记得更改工程属性中StellarisWare文件夹位置,及driverlib的位置。
做好了一直忘记发上来。在CCS5.1以上版本可用。编译时记得更改工程属性中StellarisWare文件夹位置,及driverlib的位置。
楼主请仔细检查项目中的每个文件是否都能打开?
一般出现这个提示说明某个要编译的文件不存在。估计是路径有问题
问题解决了,是路径问题,直接在工程里改好像不起作用。后来我手动打开工程中的.project文件
把相应内容修改了,可以正常运行了,多谢回复!
再请问一下:MAP_FPUEnable()函数和FPUEnable有什么不同吗?为什么查不到MAP_FPUEnable的定义
很高兴问题能得到解决。
MAP_FPUEnable会在编译时自动尝试链接到ROM区程序(如果存在的话),以节约Flash空间。
如果ROM区有这个函数则相当于调用ROM_FPUEnable,如果没有则相当于调用FPUEnable