LM3S6432工作温升



我使用了6432的网口、2个串口和一个IO口,一直工作时,IC的温升达到30度(IC中间位置),请问是否正常。我用是QFP100的封装。

  • 1. LM3 6系列的芯片温升相对9系列要高,常温22摄氏度的环境温度下,打开ETH功能,我实际测得的温度在40多度。

     如果不开ETH的话,我实际测试的温度在30度上下。 9系列的芯片比同样环境下的6系列要低10多度。

    2. 这样温度特性对芯片的正常工作是没有影响的(或者说影响非常小)。芯片可以在-40~80度的环境中长期正常工作。

    3. 如果楼主的产品需要对温度控制非常严格(例如需要过煤安测试),楼主可以考虑用9系列的芯片。

    4. 如果只是出于对温度的担忧,就完全没必要。