Other Parts Discussed in Thread: LM3S6965
用LM3S6965时,每次上电,都从串口发送一个数据,经常是FF或者是F7之类的东西。
这个是如何产生的?是FIFO中的数据不为空吗,但是这个空只能是由硬件来控制,还是我的串口初始化流程有些问题?
以下为初始化程序,谢谢
//
// Set GPIO A0 and A1 as UART pins.
//
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
//
// Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation.
//
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
//
//Enable the FIFO and set the FIFO level
//
UARTFIFOEnable(UART0_BASE);
UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE,UART_FIFO_TX4_8,UART_FIFO_RX4_8);
//
// Enable the UART interrupt.
//
IntEnable(INT_UART0);
UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);