小米手环没用几天就坏了,穿戴设备质量如何保证

手环是参加活动得奖的得,使用下来的感受果然也就是如之前想的那样:玩玩可以,也就那样。嘿嘿。做工一般,79块钱的东西也就不谈什么外形和做工了,值得一提的是腕带很显脏(黑色),舒适感还可以。

记步功能,note3和三星gear都有这个功能所以同时开启测试, 果然如传说中的那样小米手环要更失准一些,但误差不是太大,之前说的小范围活动不记录的贴心功能倒没发现啊。还有抬手看记步进度10次有6次可以成功吧,就是有一秒的等待,这一点倒不像那些评测说的次次不灵那么夸张。

睡眠监测,这是我想要这个手环最大的原因,这个无法测试是否准确,但我感觉还是挺准的,它能够告诉你什么时间入睡的,浅睡眠和深睡眠时间段,还有起夜和准备起床的时间段。有两点要提的,一是当你醒了如果不动的话手环是无法识别你已睡醒,会继续认为你在睡眠。二是当你白天睡觉超过一定的时间(两个小时或者三个小时吧)手环也会记录,会记录成你当天的睡眠时间,会把前一天晚上的睡眠记录抹去改成白天的睡觉记录。

闹钟,震感不强,功能有些缺失,这个貌似以后会通过未来otg升级改善吧。

关于连接手机,官方宣传只能和米3和米4配对使用,其实不然。只要支持蓝牙4.0的手机都可以使用小米手环(现在市面上主流机型都是蓝牙4.0)。关于触碰解锁功能需要刷miui才可以使用,碰巧得到手环前刷回了其他第三方rom,也就没有测试此功能。值得一提的小问题是连接,因为不需要来电提醒功能因此是关着蓝牙的,每次如果你需要连接的话先打开蓝牙再打开app,会连接不上,嗯。。起码10次有8次无法连接,而你直接打开app它提示你是否需要打开蓝牙连接的时候是百分之99.999999能连上的。

续航,到手那天是百分之88,现在12天过去了剩了百分之73,这点和官方宣传的一个月不用充电是无差的。

悲剧的是不到一个月,手环就链接不到手机了,就扔进抽屉了。虽然有很多可穿戴设备,但是质量需要保证啊