定时器中断服务函数内变量值无法传递回主函数

我的意图是定时器产生1MS的中断,然后用变量key_delaytime记数,然后在主函数里面判断其值,再产生相应的动作.

主函数在文件main.c

定时器中断服务函数在timer.c.

我在main.c中main函数外定义了一个 volatile unsigned char key_delaytime全局变量,然后在timer.c的头文件作了以下引用:

extern volatile unsigned char key_delaytime;

中断服务函数如下:

 

 

;//省略头文件及其它;

void Timer0IntHandler(void)
{
 
 TimerIntClear(TIMER0_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);
 IntMasterDisable();
 GPIOPinWrite(LED_BASE,LED4,~GPIOPinRead(LED_BASE,LED4));
 key_delaytime++;
 IntMasterEnable();
}

 

编译完成后我用J-LINK仿真,发现key_delaytime这个变量按正常的规律在变化,来一个中断加1,但是在main()函数里面判断其值变化产生动作的语句根本不动作.

;

;//省略头文件及其它;

volatile unsigned char key_delaytime;

;//省略其它变量定义及函数

while(1)
    {
  // Led_Test();
  UARTCharPut(UART0_BASE,'\n');
  Delay_10ms(10);
  UARTCharPut(UART0_BASE,'B');
   UARTCharPut(UART0_BASE,'\n');
  Delay_10ms(10);
  UARTPutString(Buf,UART0_BASE);
  TimerEnable(TIMER0_BASE,TIMER_A);
    if(key_delaytime==100)                                                   {
    GPIOPinWrite(LED_BASE,LED1,~GPIOPinRead(LED_BASE,LED1));
    key_delaytime=0;
    }